您好!
为了帮助我们决定适合我们产品的器件、我们有几个问题需要支持来回答;
1) 1) F2801、F2808、F2812和 F2407A 被归类为‘其它实时控制 MCU’。 它们似乎是传统器件。 我在(某处)上看到,不建议在新设计中使用2801、2808和2812,尽管它们仍被归类为‘有源’部件。 但是 F2407A 呢?
2) 2)‘其他 实时 MCU’是否仍与最新的开发套件兼容?
3) 3) 是否有客观的理由说明为什么我 不应该在未来的设计中使用这些‘其他实时 MCU’?
4) 4) SM 前缀在 TMS 前缀上表示什么?
5) 5) F28035和 F28335都是‘Gen2’器件,而 F28377D 是‘Gen3’器件吗? F28035、F28335和 F28377D 的发布日期是多少? 因为我们需要选择符合未来需求的器件。
6) F28335。 我看不到任何对比较器功能(COMP/CMPSS)的引用。 这是真的吗?
有关 IntraSPIN-FOC 和 IntraSPIN-MOTION 的问题。
7) 7) IntraSPIN-FOC 和 IntraSPIN-MOTION 是否可用上表中以蓝色列出的器件? 它们是硬件功能还是软件功能? 如果是软件、运行它们需要什么硬件?
和外设
8) 8) 一些外设似乎是相互排斥的? 是否有某种工具可让我为特定器件分配外设功能、并查看仍可用的功能。 我宁愿不深入研究2500页的数据表,而只想找到一个特定组上不能同时使用 SPI 和 I2C 的一半(粗略示例可能不适用)。
和一般性问题
9) 9) 上述三个蓝色部分的美国出口管制状态是什么? ITAR? 商务部? 没有限制?
希望您能够回答这些问题。 我的最后期限非常紧迫
非常感谢
Linda