This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786094/ccs-tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

        该套件用于测试和调优,一旦 BLDC 调优无传感并运行,将会发生什么情况使其投入生产?  是否是另一个控制器卡并从该卡导入设置? 请说明它如何工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常使用定制硬件集进行生产、即使该硬件基于我们的评估套件也是如此。 此时、根据您的硬件、您的基板上会有一个 C2000 MCU。 您将需要继续调整和修改代码库、以便与您的特定硬件配合使用。 一旦您满意、您将使用非易失性存储器(即闪存)构建对用于生产的器件进行编程、可能需要使用 C2000 Gang 编程器等一些可选工具。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean,您能更具体一点吗,我完成后,正在调整本套件上的直流电机,并得到我的参数后,我是否得到另一张卡片,在本例中是这样?  或者我闪存我拥有的 F2806x? 此套件是否可以执行此操作,或者只能找到解决方案,然后再为电机使用其他硬件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会提出任何索赔、也不会容忍将我们的评估套件按原样用于您的生产目的。 它们仅用于评估。 我建议您设计和布局自己的硬件。 您可以使用 DRV8301套件作为参考。 通常、您会将器件直接放置在板上、而不是使用 controlCARD。 ccard 会限制您对器件的访问-并非所有 IO 都已断开、以及由于 ccard 限制而未路由的其他信号。

    如果您有这些问题、可能需要联系外部工程公司。 我们不提供生产指导。

    肖恩