This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:硬件启动

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788063/tmdshvmtrinspin-hardware-startup

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

您好!  

   我正在将  TMDSHVMTRINSPIN 与控制器卡 F2806x 一起使用,使用 InstaFOC,电机的 ID 为409伏,在测试期间 VBUS 上的最大电压为157伏, 我能够达到的最大转速是914 RPM,为什么我不能增加更多的转速呢? 电机为12极,请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.将标出的参数 lab02从"Watch"窗口复制并粘贴到 user.h 中相应的电机参数#define 语句中
    使用 lab10a 运行电机、在"Watch"窗口中添加"gMotorVars.vs"和"gMotorVars.OverModal"、以检查两个变量的值是否非常接近。 如果是、这意味着输入电压不足以使电机达到如此高的速度。 因此、您可以增加输入直流总线电压或实现磁场减弱控制、如 lab09。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能通过将我的电机从12个极点减少到4个极点来获得1800