请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好、
我正在帮助我的客户评估 F28335和 F2837xS。 F2837xS 在处理方面绝对表现出更好的性能(更高的 MIPS、CLA、TMU 等)、但我们注意到 F28335和 F2837x 的采样率之间存在巨大差异。
通常、F28335的采样率为12.5MSPS、而 F2837x 为3.5MSPS。 同样、我注意到我们在其他新一代器件上声称采样率较低:F28004x、F2807x 等
由于 F2837x (4类)的 ADC 与 F28335 (2类)不同、我们是否更改了采样率的定义? 我们如何比较这2个 ADC 的性能?
谢谢、
Brian