请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我有一个应用、其中我有一个带 TMS320F28377S 的定制板、我可以插入 XDS100、为所有器件加电、进入调试模式、它会将代码加载到闪存中、我可以毫无问题地进行调试。 但是、它似乎不想在加电时直接引导到闪存中。
我发现的问题是、我使用的是引导加载程序所需的引脚 GPIO72和 GPIO84、并且至少有一个引脚在开启时不能被驱动为高电平。 从我阅读的技术参考手册中可以看出、我似乎必须写入 OTP 才能让引导加载程序使用不同的引脚集、对吧? 如果没有 GPIO、我无法使其跳转到闪存? 是否可以编写一个可能绕过此检查的自定义引导加载程序?
除了这一点之外、该板还具有 CAN 接口、我想让另一个器件通过 CAN 提供固件更新、我认为这意味着我必须使用引导加载程序才能使其正常工作。 再次查看 TRM (第6.0.3节)、似乎您不能同时拥有 CAN 引导和闪存引导、因为您必须重新配置 Get 模式以通过 OTP 使用其中一种模式、这是正确的吗? 鉴于 OTP 是一次性可编程的、这听起来我不能同时执行。 我是看这对还是完全有不同的方法?