工具/软件:Code Composer Studio
使用 I2C 读取一个字节的源代码如下所示。
UINT8 I2C_READ_Single (UINT8 S_Address、UINT8 R_ADDRESS){
uint8 tempdata;
I2cbRegs.I2CSAR.All = S_Address;
I2cbRegs.I2CCNT = 1;
I2cbRegs.I2CDXR.ALL = R_ADDRESS;
I2cbRegs.I2CMDR.ALL = 0x2620;
while (!I2cRegs.I2CSTR.bit.ARDY);
I2cbRegs.I2CCNT = 1;
I2cbRegs.I2CMDR.ALL = 0x2C20;
while (!I2cbRegs.I2CSTR.bit.SCD);
tempdata = I2cbRegs.I2CDRR.all;
return (tempdata);
}
从机地址为0x68、寄存器地址为0x75。 因此、程序使用 I2C_READ_Single (0x68、0x75)读取一个字节。 但程序会停止 到 while (!I2cRegs.I2CSTR.bit.ARDY); 示波器显示0xd0 (0x68向左移动一位)、并发送0x75。 但不会从从器件返回数据。 I2C 总线的频率为45.45Khz。 如果您能帮助解决此问题、我将不胜感激。 谢谢。