This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AES-128:用于 TMS320F28377S 的 AES

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781859/compiler-aes-128-aes-for-tms320f28377s

器件型号:AES-128
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我想知道 TI 是否为 C2000微控制器提供 AES 软件:精确地说是 TMS320F28377S。

如果不是您建议实施加密算法的原因和解决方案、请提前告知  

此致、Imen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:关于兼容性的修正。

    您好!

    请参阅以下应用手册。 这些算法完全用 C 语言编写、同时考虑到 MSP4430、但它只是 C 代码、因此对于 C2000器件而言应该是可移植的、并且代码不使用任何特定的 MSP430硬件。 话虽如此、我对 C2000架构不太熟悉、因此需要由您来测试代码的器件架构之间的兼容性。  

    不过、上述所有基准测试都是针对 MSP430编译的代码、因此这会因 C2000器件而异。

    http://www.ti.com/lit/slaa547