This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:控制启用/禁用中断的问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778745/tms320f28377s-problems-controlling-enabling-disabling-interrupts

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我正在尝试开发一个代码、一旦某个 GPIO 引脚设置为高电平、该代码将执行一系列函数。 当这些函数开始执行时、GPIO 引脚是否再次变为高电平无关紧要。 当功能停止时、一旦 GPIO 引脚再次变为高电平、它们就应该再次启动。  

我已经能够生成大部分必要的代码、但是我的问题是 GPIO 引脚有时在函数执行期间变为高电平、并且该中断已排队。 一旦函数停止、它们立即重新开始(因为 XINT1、GPIO、所指示的中断正在等待处理)。  

如何解决此问题? 即使在阅读了手册的外设中断部分之后、我也很难理解该解决方案。

提前感谢、
佛朗哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franco:

    当 GPIO 引脚在函数执行期间变为高电平时、如何使函数不可中断。

    一种方法是在退出 ISR 之前调用 XINT ISR 中的函数并确认中断。

    谢谢

    Vasudha