This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822790/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好电机控制团队!

未连接到德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器。 如何解决此问题?

电机参数:

感应电机
功率:180W
频率:50Hz
电压(Δ/星形):127/220V
额定电流:1.09A
启动电流与额定电流之比:1.89/1.09A
功率因数(cos φ):0.68

旋转频率:1372 rpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种 controlCARD? 您是在高电压套件上使用板载仿真器还是在 controlCARD 上使用仿真器?

    您是第一次使用该套件、但仿真器无法连接吗? 或者、您 以前成功连接过仿真器、但在尝试某种操作后仿真器无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的 controlCARD 是 F28035。 我们将使用 高压套件上的板载仿真器。 我们是第一次使用该套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据以下文件夹中的指南检查 HV-kit 和 F28035 controlCARD 上的开关是否正确。  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

    如果您仍对仿真器连接有疑问、您可以查看以下链接。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html