请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
请帮帮我。
当我尝试构建我的代码时、我收到以下消息:
"../28377S_FLASH_lnk.cmd"、第87行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 对".TI.ramfunc"大小为0x81a 页0的运行定位/分块失败。 可用存储器范围:
RAMLS0大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
RAMLS1大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
RAMLS2大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
RAMLS3大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"PFC_3ph.out"
这是否意味着我没有足够的存储空间来将代码放入器件中?
是否有任何解决方案?