请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2806 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们目前正在使用 TMS320F2806。 我们观察 到、与 我们 观察 到的简单浮动变量操作(c=a/b)相比、浮动变量操作需要更多的时间、并且只 需通过切换微控制器的引脚即可。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们目前正在使用 TMS320F2806。 我们观察 到、与 我们 观察 到的简单浮动变量操作(c=a/b)相比、浮动变量操作需要更多的时间、并且只 需通过切换微控制器的引脚即可。
float a=10.0、b=5.05、c;
PIN_HIGH;
C=a/b;
PIN_LOW;
C=a/b;
我们观察 到微控制器切换引脚执行该操作所需的10us 时间。 因此、请建议我如何优化 浮点变量操作所需的时间。