This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TA 问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172919/tms320f28335-ta-question

器件型号:TMS320F28335

您好 Champ、

客户使用的 F28335PTPA 器件、建议最大温度为85°C、最大温度为125°C、

客户测量外壳温度、然后计算 Tj、发现 Tj 低于125°C、但 TA 高于85°C、他们想知道 是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、正确的器件型号是 F28335PGFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已指派给主题专家。 由于感恩节假期、许多工程师都在起飞。 请预计延迟回复。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过 Tj 可能会损坏器件。 超过 Ta 将违反数据表规格。 每个温度范围器件(S、Q、A)都有一组测试限值、可确保器件在指定温度范围内按预期运行。 如果超出温度范围、则可能无法满足数据表参数(精度、寿命、功耗等可能会受到影响)

    在这种情况下、建议购买 PTPS 器件。

    此致、
    Cody