This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:F2808#39;s 引导过程中的延迟时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821358/tms320f2808-the-delay-time-during-f2808-s-boot-process

器件型号:TMS320F2808

您好专家、

如何获得从 F2808上电到首次运行 ROM 代码的时间以及从开始运行 ROM 代码到进入 main()的时间?

您是否有此方面的现有数据?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    请参阅数据手册中的"电源定序"部分。  上电复位时序图显示了何时执行 ROM、何时读取引导模式以及何时向用户代码进行传输。  

    请注意,在 main()之前必须执行一些 c 设置代码,这些代码将取决于项目本身。 客户必须测量从引导 ROM 转移到 main()所需的时间。  

    此致

    Lori