This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:tms320f28379

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/819701/tms320f28379d-tms320f28379

器件型号:TMS320F28379D

如所附 pdf 中所示、欢迎您提出有关改进遥感方法的任何建议。

如果我们使用 ADC 的 C2000差分输入模式、则还必须更改原生评估代码中的更改。 我想知道这是一个重大变化还是微不足道?

如果有效、那么我们可能应该坚持使用外部差分转单路转换运算放大器、如图所示?

Thnx

re2e.ti.com/.../8473.REMOTE_5F00_SENSING_5F00_C2K.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您能否根据您的原理图首先为我澄清以下事项:

    - 您要馈入 F28379F 差动 ADC 的输入对是 VFDBK 和 GND5VD。  是这样吗?

    VFDBK 的预期电平是多少?  我可能是错的、但根据我使用前端电阻器串和运算放大器的增益= 2进行的计算、它大约为86mV。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    哦、VDFBK 应该是 apprx Vref!

    让我检查错误插入的值。

    但想法是从负载点进行5V 远程感应。

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    如果 VFDBK 处于 VREF、则它满足共模电压标准。  您可以使用它馈入 F28379D ADC 的差分输入 以进行遥感。  

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟"

    非常感谢快速响应!

    非常有用。

    我要求此帖子"关闭"。