请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好 Champ、
客户使用 XCLKIN (单端时钟)作为时钟源。
我是否可以知道 外部振荡器是否由1.8V 供电、是否有问题?
XCLKIN 的电压电平是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Champ、
客户使用 XCLKIN (单端时钟)作为时钟源。
我是否可以知道 外部振荡器是否由1.8V 供电、是否有问题?
XCLKIN 的电压电平是多少?
如数据表所示("此引脚用于从外部3.3V 振荡器馈送时钟")、此引脚必须馈送0-3.3V 电平时钟信号。 1.8V 不符合 2V 的 VIH (最小值)技术规格(请参阅 www.ti.com/lit/SPRS439的第34页)。 不应使用它。