This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28、377S 定时器0配置为中心对齐 PWM 模式的问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175808/tms320f28377s-the-problem-that-tms320f28-377s-timer-0-is-configured-as-center-aligned-pwm-mode

器件型号:TMS320F28377S

你(们)好

现在、我将 Timer0配置为中心对齐 PWM 模式。 周期值设置为1000、频率分频系数为1。 但现在 PWM 周期为20us、而不是我想要的10us。 理论上、周期应为1000 * 2 * 0.005us=10us (一个200MHz 时钟频率的时钟为0.005us)。  

这是我的配置:

ePWM_ setTimeBasePeriod (EPWM1_BASE、1000U);

ePWM_ setPhaseShift (EPWM1_base、0U);

ePWM_ setTimeBaseCounter (EPWM1_BASE、0U);

ePWM_ setTimeBaseCounterMode (EPWM1_base、ePWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);

ePWM_DisablePhaseShiftLoad (EPWM1_base);

ePWM_setSyncOutPulseMode (EPWM1_base、ePWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_COUNTER_ZERO);

ePWM_setClockPrescaler (EPWM1_base、ePWM_CLOCK 分频器_1、ePWM_HSCLOCK_divider 1);

请问问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使通过器件以200MHz 运行、PWM 也以100MHz 运行。 请查看数据表。

    此致、Santosh