This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 f28002x 示例迁移到 f28379d 时出现内存问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177905/tms320f28379d-memory-problem-while-migrating-from-the-example-for-f28002x-to-the-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。  

我在更改 f28002x 的代码时遇到了内存问题。  

示例代码来自以下路径:"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\examples\filter\iir_F32"。  

由于目前很难获取28002x controlCARD、因此所有 IIR 示例都基于28002x MCU。

我有28379d controlCARD、最好使用 f28379d 测试代码。  

但我以前没有从28379d 迁移到28002x 的经验。

对于迁移、我将示例中的链接器文件替换为28379d 链接器 cmd 文件。 并从示例代码中擦除文字。  

错误消息似乎没有足够的内存。 我不确定这是物理内存差异还是软件迁移问题造成的。  

感谢您提供有关此迁移的任何指南或建议。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该错误表示分配的内存不足、无法容纳生成的代码。  

    您可以将同一个段分配给多个存储器区域以解决此问题。  

    对于 e.g:  .bss        :> RAMGS0 | RAMGS1

    您必须对错误中提到的所有部分执行此操作。

    此致

    Siddharth