This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:配置 TMDSHVMTRPFCKIT 的技术信息

Guru**** 2584395 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586351/tmdshvmtrpfckit-technical-information-for-configuring-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: controlSUITEMOTORWARE

大家好、我想购买以下产品:TMDSHVMTRPFCKIT
但我需要一些信息:
1) 1)如何确保销售的版本是 v2.1、而不是以前的 v1.7或 v2.0?
2) 2) Code Composer Studio 的哪个版本、您必须安装 TMDSHVMTRPFCKIT v2.1?
感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1) TI store 上的活动版本是 PCB 的修订版2.1
    2) 2)可接受任何版本的 CCS。 CCS 的当前版本是可以接受的、并可与最新版本的 controlSUITE 和 Motorware 正常配合使用

    肖恩