主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSCNCD28027
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 Blackhawk USB 2000微控制器对28027微控制器进行闪存编程。 我在测试 JTAG 连接时遇到以下问题。
[开始:Blackhawk USB2000 Controller_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Sachin~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'bhemujscl.dll'。
库构建日期为"2017年2月22日"。
库构建时间为'17:13:34'。
库软件包版本为'6.0.579.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'10'(0x0000000a)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径链路延迟已自动范围为'4731696'(0x481448)。
控制器是 BitIO-TBC C 模型。
无法识别从控制器到目标的链路。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
[结束:Blackhawk USB2000 Controller_0]
之前我遇到了微控制器闪存编程问题、但 JTAG 测试始终成功。 我还 使用28335控制卡+集线站测试了 JTAG。 在这种情况下、JTAG 测试连接成功。 JTAG 测试连接失败的原因可能是什么。
谢谢