This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:禁用 DACOUTx 50kOhm 内部下拉电阻

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624718/tms320f28375s-disable-dacoutx-50-kohm-internal-pulldown

器件型号:TMS320F28375S

您好!

´re 客户在 Delphino 处理器进行测量时遇到问题。

n´t 信号不能与微控制器在内部完成的下拉方案配合使用。

是否有办法禁用内部50kOhm 内部下拉电阻器、或者对此有任何建议?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saimon、

    遗憾的是、下拉是 DAC 模块的寄生、并非有意这样做。  无法在此器件上禁用它。

    权变措施包括:

    • 使用更强的驱动器或缓冲现有信号、以减少寄生信号的影响
    • 使用不同的通道(或切换优先级较低或驱动强度较高的通道)

    请注意、F28004x 器件可在不使用 DAC 时完全隔离 DAC 寄生效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答、

    我希望这可以导致为这个问题找到一个解决办法。

    此致
    Simon