This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:CLLLC 拓扑与谐振 LC DAB 之间的差异

Guru**** 1508100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180028/tidm-02002-the-difference-between-clllc-topology-and-resonant-lc-dab

器件型号:TIDM-02002

大家好、

我们有参考设计 TIDM-02002、它是 CLLLC 拓扑。  我客户的系统是太阳能系统中的家用 ESS、电池电压约为48V、HVDC 电压约为400V。  我的客户对 CLLLC 拓扑和谐振 LC DAB 与其系统之间的区别有疑问。

有人能帮您澄清一下吗?

此致、谢谢

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维多利亚  

    正在研究哪种 LC DAB 拓扑? 除了 CLLLC 之外、还有许多研究论文正在开始探讨其他谐振回路的使用。 我看到的主要优势是减少了组件、因此减小了尺寸并降低了成本。 从我所看到的内容中、仍然存在一些技术挑战。 我尚未看到可实现的电压范围软开关的清晰说明或相关的效率数字。 (此信息可能存在、我根本没见过)

    本文件很好地讨论了这一专题并与相关研究论文联系起来。  https://www.mdpi.com/1996-1073/15/16/5802/pdf 

    此致、
    Cody