This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:菊链连接多个 C2000

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757191/tms320f28069m-daisy-chaining-multiple-c2000s

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的支持:

我正在设计一个原理图、其中我们使用(3)个 F28069M 器件、并且需要以菊花链形式连接这些器件、这样我就可以使用一个调试器(即 XDS100v2)使用 CCS 下载和调试每个器件。  我正在使用标准的14引脚 JTAG 调试器接头、并且正在寻找一个示例来说明如何执行此操作?  您是否可以从以前的 EVM /项目中提供参考原理图、而这些项目都是通过多个 C2000板载完成的、我可以使用这些参考原理图、以便在原理图上正确连接?   如果不是、您可以参考一个文档、该文档介绍了如何使用 C2000器件实现此目的?  请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我将从 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Development%20Tools%2FDebug%20Probes%2FXDS%2FDocuments%2FXDS%20Target%20Connection%20Guide 上的指南开始 

    右侧有指向多个器件的链接、或在部分中向下滚动(不幸的是、我无法确定如何为该部分提供直接 URL)。

    这些器件没有 EMU0/1、因此它们可以在上被上拉至高电平、以保持它们处于已知状态。

    我没有一个我们在当地做过的现成的示例、但我们将进一步挖掘、以确保我们没有看到与上面的图表不一致的东西。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew:

    好的、谢谢。 主要是查找现有电路板的示例原理图、如果您有的话。 将遵循所示的参考。

    谢谢、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、
    想要在冬季度假后再次查看、看看您是否有任何与上述菊花链 JTAG 问题相关的问题/疑虑。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您与我再次联系-没有任何问题。  我刚刚关注了用户指南中的文档-希望它能正常工作。  :-)

    谢谢、
    Tim