This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:发生 PWM 同步时的死区

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755739/tms320f28377s-dead-band-while-pwm-sync-happens

器件型号:TMS320F28377S

您好!

客户想知道、当 PWM 同步发生时、死区最坏的情况是什么。

在死区激活期间、可能会出现外部同步。

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您想知道、如果我们处于 PWM 周期的死区区域、那么会发生同步。 在新启动的 PWM 周期中、它是否会复位或完成死区。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是请求。
    非常感谢。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道会发生什么情况吗? 我认为同步会覆盖死区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasudha、
    有任何反馈吗?
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于您是如何生成死区的。 TRM 不会显示 SYNCI 和死区子模块之间的任何直接交互。 如果您仅从一个内部 AQ 输出(TRM 图14-33中的 ePWMxA 或 ePWMxB)生成 OUTA 和 OUTB、则应该没有问题、因为死区完全在 DB 子模块内设置、不受 SYNCI 影响。 无论 ePWMxA 或 ePWMxB 的边沿发生什么情况、DB 子模块将始终相对于这些边沿产生相同的延迟。

    另一方面、如果您同时使用 ePWMxA 和 ePWMxB 来生成 OUTA 和 OUTB、则 SYNCI 可能会影响其边沿的相对时序(因为 SYNCI 可以控制 AQ 子模块的运行)。 这可能会影响 OUTA 和 OUTB 的死区。 也许吧。

    此外、SYNCI 还会馈送到 tripzone 模块中、因此这是需要检查的内容。