This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:代码开发和工具

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758763/tms320f28377d-code-development-and-tools

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好论坛、

总的来说、德州仪器 C2000系列、尤其是 Delfino 系列是适用于电力电子应用的可靠且高级的平台、但是它们非常复杂且令人困惑、有很多设置和配置寄存器、我的问题是关于这个问题的

1 -学习和编程这些器件的最快、最高效的方法是什么?

2-这些平台是否有任何代码生成器? 例如 MSP430 Grace

有什么建议吗?

谢谢   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢您了解任何新平台一开始都可能会令人生畏。  首先、我想回顾一下该器件的在线培训讲座、网址为:

    如果您有 F28379D LaunchPad 板、您可以下载此站点上的实验课程并自行完成。  如果您遇到任何困难或有任何疑问、请将其发布到此论坛、我们将为您提供帮助。

    此平台没有等效的'Grace '。  对于自动代码生成、最接近的是第三方工具、例如 Mathworks 的 Embedded Coder。

    如果您尚未下载、我建议您下载 C2000Ware。  其中、您将找到许多适用于此器件的代码示例、这些示例将作为您自己项目的良好起点。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    您能给一些正在使用 Delfine 的公司命名吗? 我听说过特斯拉在主电机控制中使用此平台、对吗? 您认为他们是否使用 Matwork 代码生成器等任何特定工具? 据我所知、此代码生成器效率低下、并且会增加许多开销。
    注意事项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法提供有关特定用户的信息。

    Embedded Coder 广泛用于 C2000、具有高度可配置性。  您可能希望直接与 Mathworks 联系、以获得有关该产品的更多信息。  此页面上有一组用户案例:

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

     下面的 E2E 主题中有一组有关使用 MathWorks 工具对 C2000器件进行编程的信息/链接。 该支持非常成熟且完整、适用于整个 C2000器件系列。 此外、MathWorks 和 TI 会定期开会讨论持续的技术项目、以确保支持与新器件和功能保持最新。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    谢谢、

    -Brian