主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我将 F28035卡与 TMDSHVMTRPFCKIT 配合使用。 我将按照提供的文档
进行一些初步实验。 当我尝试从 BuildLevel2切换到 BuildLevel3时、DLOG 似乎没有像往常一样更新。 这是 BuildLevel 2的屏幕截图
这里是 BuildLevel3的屏幕截图
以及图形设置捕获
您可以看到、在 BuildLevel3下、Ch1仍然显示 BuildLevel2的图形、即使它实际上被编程为显示不同的信号(从 svgen1.Ta 到 qep1.ElecTheta)。 图形上的时间戳仍然起作用、即更新正确。 此外、在变量窗口中、qep1.ElecTheta 正在正确更新。
我的问题是什么导致 DLOG 不更新以及如何解决此问题。
谢谢、
Baoyun