主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TMS320F28377S 处理器、我想使用 SCIA 更新固件、并检查代码皮肤编程器以及 TI 闪存实用程序的工作情况。 但我不知道如何配置 SCIA 引脚。 在参考手册第6.9节中、给出了 sci-boot 0使用引脚84、85或引脚28、29。 但在 TMS320F28377S 中、引脚28、29不存在、84用于选择引导加载程序。 因此、请建议如何解决这个问题。
我参考了"C2000微控制器的串行闪存编程"、"TMS320x2833x、2823x 引导 ROM 参考指南",但没有介绍如何更改引脚配置。因此,请说明如何设置此引脚。
另一个问题是如何选择引导加载程序。 在参考手册中 、关于 EMU_BOOTCTRL 寄存器的一些内容在第3.6节中给出。 但没有给出如何进行消隐的方法。 请提供一些示例(如果有)
。