This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:

Guru**** 1138630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753152/tidm-solaruinv

器件型号:TIDM-SOLARUINV

你好

我想让太阳能 充电控制器与离线逆变器相结合,

逆变器额定值

输入- 12/24VDC

输出- 230VAC

逆变器额定值- 300-400VA

如果我使用"使用 C2000 Piccolo 微控制器 - TMDSSOLARUINVKIT 的数字控制太阳能微型逆变器设计 "添加 MPPT/PWM 充电控制  器、并保持电网输入断开/未连接、请建议我这样做。 它是否适用于我们的应用??

请建议或共享符合我们要求的任何链接/设计文件。

由于我们在这个项目中的时间很晚,所以我们需要等待早期的响应,我们每月的产量将大约为4000 NOs。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPPT 控制已经与您上面提到的 TI 设计一起存在。

    电网输入断开/未连接意味着什么。 在我们的设计中、如果您想将电流馈入电网、则需要将逆变器输出连接到电网。 如果您希望逆变器输出保持为电压源输出(无电网连接)、则此硬件和软件尚未准备好进行此运行模式。 它仅是电流控制逆变器(控制馈入电网的电流)、而不是电压源逆变器。

    另一个设计显示了电压和电流模式运行。 但该设计具有高电压(400V)输入反相器。 它不是24V 输入逆变器。 此高压逆变器设计可从以下位置下载:

    Shamim