主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
我们一直在使用 F28069 DSP 的各种模型、尤其是"TMS320F28069UPPFPS"和"TMS320F28069UPNT"、但最近由于短缺、我们不得不使用具有不同 ROM 结构的"TMS320F28069FPNT"模型、然而、我们在生产过程中看到了一个主要问题、即以下问题:
对于标有"U"的 DSP、我们的故障率相对较低、这意味着在第一次刷写尝试中、只有不到1%的 DSP 发生了故障、 但是、在"F"系列中、此数字明显更高、尤其是在我们上次生产中、我们看到20%的故障率(在400个电路板中、至少80个电路板)在首次刷写尝试中显示了以下错误:
我们已使用隔离式 XDSV100和 XDSV110调试探针分别测试了闪存在各种启动模式下的情况、但未成功、删除恢复也失败、并出现以下错误:
[ERROR] C28xx:闪存编程器:执行删除恢复时出错。
当我们将生产速度提高到100倍或更多时、这一点对我们非常重要、这样的故障率是不可接受的、我必须强调所有故障 DSP 在首次擦除闪存尝试中都失败了、 在此之前没有对 CSM 进行编程或设置、因此扇区 A 被锁定的问题就在桌面上(很意外、我可以使用 UniFlash 工具解锁故障 DSP)
请告诉我们应该做什么以及如何确保这些芯片的故障率保持在可控范围内。
我的 UNIFLASH 版本:7.0.0
此致
John