This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:ADC、ePWM 引脚功能等

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666144/tmdsdock28379d-adc-epwm-pin-capabilities-and-more

器件型号:TMDSDOCK28379D

您好!

我目前正在使用指定的控制卡制作用于电机控制应用的分线板、我有一些一般性问题:

-是否有任何其他引脚可配置为 ADC 输入? 从所附的引脚图中可以看出、我可以使用引脚9至42范围内的选择引脚(不包括 GND 引脚)。 这汇总了多达24个 ADC 引脚、但我想知道我是否可以访问超过24个 ADC (可能使用软件)、如果可以、这些引脚是什么?

-哪些引脚可用作 ePWM 输出?  与上面的问题相同、我发现了16个 PWM 引脚、我想知道是否有其他引脚可配置为 ePWM 或 PWM 引脚、以便我可以使用超过16种类型的信号。 数据表上显示有24个 PWM 通道、16个 HRPWM 通道;哪些引脚隐藏在所附的引脚图中?  

-关于 ADC 引脚、引脚 ADC14和 ADC15是否有特殊功能? 只是想知道它们为什么具有与所有其他 ADC 引脚不同的命名格式、以及我是否可以将它们用作正常的 ADC 引脚。

-是否有任何特定的接地用于模拟接地? 所有接地端都在控制卡上内部连接、 因此、我想知道我是否可以使用我想要的任何接地端作为专用"AGND"、或者如果这一点很重要、我可以直接连接我正在制作的电路板上的 AGND 和 GND 引脚、因为它们最终都会在控制卡内部发生短路。  

-是否可以将任何我想要的引脚配置为 TZ 引脚,如果可以,它们是否都具有相同的功能?  理想情况下、我希望使用的数量等于 PWM 引脚总数的一半。  例如 、如果有16个 PWM 引脚、我需要8个 eCAP 引脚。  

-除了 GPIO 引脚24-27上指定的四个引脚外、我是否可以将其他任何引脚用作 eCAP 引脚? 理想情况下、我希望使用的数量等于 PWM 引脚总数的一半。 例如、如果有16个 PWM 引脚、我需要8个 eCAP 引脚。

-板上的 RESET 引脚(引脚120)是否清除了 RAM? 如果我向器件写入程序并单击复位引脚、我是否必须再次刷新程序、或者它是否与 Arduino 类似?  

我已附上用于组装电路板的引脚图以及我所使用的引脚的电流原理图、如果这有助于澄清我所讨论的内容。

e2e.ti.com/.../6505.TMDSCNCD28377D_5F00_180cCARD_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_3.pdf