This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027:ADC 读数中的噪声。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741254/launchxl-f28027-noise-in-the-adc-reading

器件型号:LAUNCHXL-F28027
主题中讨论的其他器件:AMC1200

我使用 C2000嵌入式编码器支持包配置了 ADC 、并将 A0引脚接地、并将 Launchpad 中的3.3V 引脚连接。 会产生噪声。 下图显示了 A0连接到3.3V 引脚时的读数。 为什么会发生这种情况。  
ADC 的配置参数如下所示。 ePWM1频率为20kHz。 我更换了电路板、更换了电源、但什么也不起作用。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damith、
    对于 launchpad 上的3.3V 电压、这是由 LDO 从5V USB 生成的。 虽然这对于 FTDI 和 F28027电源来说绰绰有余、但对于任何 ADC 来说、这不是一个"干净"的电压信号、您将观察到此电源上的噪声。

    您是否从接地连接看到合理的行为?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith

    大家好、我是通过硬件来处理这个问题的、我可以建议您将铁氧体磁珠与 ADC 输入引脚串联、也可以通过软件来解析这种"偏移"。 您必须测量的信号是否至少比该噪声大100倍、如果是、我可以告诉您不要崇拜、但如果不是、则您必须进行某种数字/滤波器、以使您的测量保持良好的形状

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew

    如何为 ADC 输入引脚实现良好的"干净"源电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、接地引脚也具有相同的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使噪声在0-100范围内、我也必须考虑该噪声、因为我测量的是市电正弦波、我需要测量频率、电压等。由于该噪声、在过零点附近、将会出现问题。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith

    您如何测量电源? 我可以向您推荐 AMC1200或该系列 AMC 中的任何一款,也可以使用 ISO 224,在 AMCXXXX 中,您安装了具有直流偏移的输出,并且您可以放置具有迟滞的比较器,以避免多次过零

    此致

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    我曾重新查看初始嵌入式编码器 GUI 图片;您能评论/显示频道列表选项卡吗?  对于该 ADC 的第一个采样、有一个来自任何空闲状态的勘误表;也就是说、它将损坏。  

    勘误 表 http://www.ti.com/lit/er/sprz292p/sprz292p.pdf 中列出了两种权变措施

    1)对转换序列中的第一个通道进行双采样并丢弃第一个采样结果

    2)使能 ADCNONOVERLAP 位和 ADCCLKDIV 位。  这会减慢 ADC 时钟、但可以使用第一个采样。

    请告诉我这是否能解决这个问题。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damith、
    希望查看上述响应是否有助于解决该问题。

    Matt