This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075实验板套件不再生产?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28075, TMDSDOCK28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611572/tms320f28075-the-experimenter-s-kit-of-tms320f28075-is-no-longer-manufactured

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DLAUNCHXL-F28379DTMDSDOCK28379DcontrolSUITEC2000WARE

您好!

我对 TMS320F28075感兴趣,并想购买 实验板套件。 但网站上说:"此集线站不再制造。 TMS320F28075是 TMS320F28379D 的子集,因此可通过 TMDSDOCK28379D 提供集线站支持。 此外、超集 LAUNCHXL-F28379D 或 LAUNCHXL-F28377S LaunchPad 也可用于 F2807x 开发。" 这是什么意思? 28379与28075不同、我是否可以购买 TMDSDOCK28379D 而无需任何修改即可进行调试? 或者我需要自行更改控制卡上的 MCU? 它们是引脚对引脚吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、微晶、

    您是否正在尝试开始使用 F28075器件?  或者、您是否已经拥有可与 F28075 controlCARD 配合使用的软件?

    请注意、TMS320F28379D 和 TMS320F28075是同时设计的、非常相似。  它们在某些封装上是引脚对引脚兼容的-但有一个理解、即某些特性/外设可能不存在于子集器件上。  

    如果您想学习和使用 F28075器件、F28379D 是一个很好的起点。

    使用 F28075器件的软件应能够以最小的工作量移植到 F28379D。  如果您看一下 controlSUITE/C2000Ware 中提供的软件示例、您会发现许多相似之处。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢您的详细解释!

    另一个问题是、如果我将 DSP 更改为28075、您认为控制卡仍然可以工作吗?

    此致
    威晶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到了28379D 控制卡的原理图、发现有一个337引脚芯片。 因此、我认为我无法将 DSP 更改为28075。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、微晶、

    是的、没错。  


    谢谢、
    Brett