请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 对于 PZP 100引脚封装、规格列出了41个 GPIO、但我始终计数42个 GPIO。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 PZP 100引脚封装、规格列出了41个 GPIO、但我始终计数42个 GPIO。
您好-
我也会计算42个 GPIO。 它们是:
GPIO2、3、4、10、11、 12、13...
GPIO14、15、16、17、18、 19、20……
GPIO21、41、42、43、58、 59、60...
GPIO61、62、63、64、65、 66、69...
GPIO70、71、72、73、78、 84、85...
和
GPIO86、87、89、90、91、 92、99
这是42、除非您不对 GPIO41进行计数、GPIO41可用作 HIB/WAKE 线路、但仍被列为 GPIO。
谢谢-
Mary