This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:存储器中的 codestart 为 FFFF FFFF FFFF FFFF

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741017/tms320f28377s-codestart-in-memory-is-ffff-ffff-ffff-ffff

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我遇到了一个奇怪的问题:

在我的 cmd 文件中、我有以下几行:

 开始             :origin = 0x080000,length = 0x000002

  codestart          :> begin      page = 0,align (4)

未对 BEGIN 进行闪存编程:

那么、编程器为什么不对 Codestart 进行编程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否检查了映射文件以查看 codestart 映射到何处? 此外、在链接器 cmd 文件的 begin 部分是否映射了任何其他内容? 在代码编译期间有任何警告吗?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是缺失的文件:CodeStartBranch.asm。 我离开了。 我发布它之后。