主题中讨论的其他器件:TLV5638
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将学习通过 SPI 通信实现的28069 DSP DAC。
当我检查控制板电路(ADC 运算放大器电路)、第一个输入正弦波和最后一个输出正弦波(即 ADC 端口的输入)时、相位是相同的。
但是、当我比较第一个输入正弦波(ADC 电路输入)和 DAC 值(由 TLV5638进行转换)时 、会出现相移。 (DAC 输出为正弦波、但存在相移
当我使用另一个控制板(28377)进行测试时、会验证 DAC 板和 DAC 代码。
我的 DAC 代码位于 ADC 中断中、ADC 中断工作正常。
对于所有输入频率、相移(延时时间)始终为400us、我的 PWM 频率为5kHz (200us)。
出现这种情况的原因是电阻器设置还是其他原因?
(DAC 值没有模拟 LPF 和数字 LPF。)
感谢您阅读我的问题。 (抱歉英语不好)