This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:CCS/LAUNCHXL-F28069M:

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734512/ccs-launchxl-f28069m-ccs-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:CODECOMPOSER、controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在嵌入式课程中使用 LauchXL-F28069M。 已下载 CodeComposer Studio、但未安装 USB 驱动程序。 在哪里可以找到驱动程序?

此外、controlSUITE 和 code composer 之间有何区别?

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过两个步骤解决了该问题。 在显示管理器中启用 XDS100类辅助端口和调试端口中的 VCP、并安装了卸载的 USB 转串行通信端口驱动程序。 已拔下并重新拔插 F28069M USB 电缆、并且已安装 XDS100 USB 驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您让我们了解并分享 Thread 上的解决方案。