This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709623/ccs-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

目前我正在使用 tms320f28035控制卡处理 TMDSHVMTRPFCKIT。 但我无法在此引脚配置上获取外部接口地址线(XA)和外部接口数据线(XD)、

1、是否可以使用 GPIO 引脚

与上述内容相关、但我能否将外部 DAC (AD7305 IC)连接到 TMDSHVMTRPFCKIT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28035不支持外部数据和地址线路、并且在 TMDSHVMTRPFCKIT 上也没有此类外部接口。 您可以使用 SPI 作为某些 DAC 器件的选项。 当然、如果板上有足够的 GPIO、您可以使用 GPIO 来仿真外部数据接口、请参阅 controlSUITE 中提供的 F28035 controlCARD 和 TMDSHVMTRPFCKIT 原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在套件 TMDSHVMTRPFCKIT 中、我们有 DAC 引脚、但我不需要这些引脚、而是希望添加 AD7305或相关的 DAC 器件并查看输出、这是可行的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 PWM6A、7A、6B、7B 或 GPIO 10、11、40、41引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于 AD7305的接口、您可以在支持 SPI 和 I2C 的 H2连接上使用 GPIO。 对于该器件而言、SPI 似乎更易于使用。 您可以在 controlSUITE 中找到一些有关如何使用 SPI 的示例。