This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SOMPLC-F28PLC83

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690660/somplc-f28plc83

主题中讨论的其他器件:AFE031

大家好、我有 一个带 SOMPLC-F28PLC83的 TMDSPLCKITV4-CEN 套件。 在哪里可以找到开发套件? 我能否对 SOM 的 ADC 进行编程以接收数据并通过交流线路发送数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    TI 不再在 TI.com 上销售这些套件、也不再让 FW SDK 直接从 TI.com 下载。

    根据上述内容、仍可在此处请求访问 SDK:

    http://www.ti.com/tool/ti-plc-g3-cenelec-sn

    上述套件/固件的使用现在被"按原样"对待、这意味着没有更新或重新库存的计划、从技术角度来看、TI 的支持将非常有限。

    固件应已预加载到您拥有的 SOM 上、但上述软件包还将具有零配置 GUI、允许您发送/接收数据。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew。

    感谢您提供相关信息。

    在 SoM 的´s´s 指南中、我可以看到34个引脚连接器一个 ADC 和多个 GPIO。 我可以使用 ADC 接收数据并自动传输数据吗? 我还想使用几个 GPIO 引脚来开启并进行少量充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateo、
    如果您采用 G3-CEN FW 封装、则所有 MCU 功能都锁定/专用于 PLC 通信。 没有用于更改源代码级别以添加其他功能的配置。 ADC 通道经过优化、可与 AFE031搭配使用、对电力线数据进行采样并运行滤波算法、将其转换为数据传输信息。

    但是、如果您从头开始编写 FW、则对如何在 SOM 上使用硬件没有限制。

    请告诉我这是否不清楚。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    我理解、谢谢。

    我还有另外一个问题。

    我决定不对 ADC 进行编程、而是使用数据集中器和 TMDSPLCKITV4-CEN 模块作为端点来读取智能仪表的数据、从而创建 AMI。 在´s´s 集中器软件以及有关智能仪表及其与 PLC 模块的连接的信息?