请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好、
我有一个简短的问题、我想与您再次核对、以便正确回答:
在 TMS320F2837xS 数据表(7月17日版本)第5.6点下面、对于"所有"输出引脚、电气特性显示 IOH 和 IOL =+-4mA。
是针对每个输出引脚还是针对所有输出引脚切换器?
谢谢与问候、
Dominik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个简短的问题、我想与您再次核对、以便正确回答:
在 TMS320F2837xS 数据表(7月17日版本)第5.6点下面、对于"所有"输出引脚、电气特性显示 IOH 和 IOL =+-4mA。
是针对每个输出引脚还是针对所有输出引脚切换器?
谢谢与问候、
Dominik
Dominik、您好!
4mA 是每个单独引脚的拉电流/灌电流。
您可以在 本指南的第3.4节中找到更多相关信息