This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:"无法生成所有二进制输出。"

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690703/tms320f28377s-failed-to-generate-all-binary-outputs

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TI-CGT

大家好!

大家好!

我正在使用 f28377s 处理器实时设置 PMSM 驱动器的 FOC、并使用处理器的嵌入式编码器 MATLAB2017a 生成代码... 我无法完成构建过程、因为错误报告显示 "无法生成所有二进制输出。 任何人都请帮助我尽快解决这个问题。 我已附上诊断查看器报告供参考。

谢谢

此致

Priya

===生成(经过时间:1:02分钟)==
  ###正在启动模型的构建过程:closed_loop
  ###在构建文件夹中生成代码:E:\Matlab 工作区\closed_loop_ERT_RTW
  警告:未选择"闭环/PLL/模型/自动增益控制/基波(PLL 驱动)/平均值(可变频率) 1/模型/可变传输延迟"中的固定缓冲器大小。 生成 GRT/ERT 代码时、Simulink 将自动使用用户设置的初始缓冲区大小的固定缓冲区。 代码生成结果和仿真结果可能不同
  警告:未选择"闭环/PLL/模型/自动增益控制/基波(PLL 驱动)/平均值(可变频率) 2/模型/可变传输延迟"中的固定缓冲器大小。 生成 GRT/ERT 代码时、Simulink 将自动使用用户设置的初始缓冲区大小的固定缓冲区。 代码生成结果和仿真结果可能不同
  警告:未选择在'Closed_loop/PLL/模型/平均值(可变频率)/Model/Variable 传输延迟中使用固定缓冲区大小。 生成 GRT/ERT 代码时、Simulink 将自动使用用户设置的初始缓冲区大小的固定缓冲区。 代码生成结果和仿真结果可能不同
  ###在 closed_loop.RTW 上调用目标语言编译器
  ###使用系统目标文件:C:\Matlab R2017a 安装文件\RTW\c\ERT\ERT.tlc
  ###正在加载 TLC 函数库
  警告: 数据类型"INT8"使用目标上不可用的字大小。
    使用此数据类型的定点信号将被放入一个更大的字或多个字中。  使用时、
  将生成额外的软件以强制这个较大的字或多个字模拟较小的字
  字。  当您的原型目标和最终目标时、此仿真非常有用
  生产目标不同。  如果较小的字大小不存在
  在最终生产目标上、然后考虑将字大小增加到
  一个受支持的选项。
  警告: 数据类型"uint8"使用目标上不可用的字大小。
  。
  警告: 数据类型“布尔”使用目标上不可用的字大小。
  。
  ###初始直通模型以缓存用户定义的代码
  ###缓存模型源代码
  ................................................................
  ................................................................................................................................
  ###正在写入源文件 closed_loop.c
  ###正在写入头文件 closed_loop_private.h
  ###正在写入头文件 closed_loop.h
  ###正在写入头文件 closed_loop_types.h
  ###正在写入头文件 rtwtypes.h
  ###正在写入头文件 zero_crossing_types.h
  。
  ###正在写入头文件 rtGetInf.h
  ###正在写入源文件 rtGetInf.c
  ###正在写入头文件 rt_defines.h
  ###正在写入头文件 rt_nonfinite.h
  ###正在写入源文件 rt_non有限.c
  。
  ###正在写入头文件 rtGetNaN.h
  ###正在写入源文件 rtGetNaN.c
  ###正在写入源文件 closed_loop_data.c
  ###正在写入头文件 rtmodel.h
  ###正在写入源文件 ERT_main.c
  ### TLC 代码生成完成。
  .###评估模型中指定的 PostCodeGenCommand
  ###在以下位置创建 CCS 项目:E:\Matlab 工作区\Closed_loop_ERT_RTW\ccs_Project
  ### CCS 工程已成功创建在 Code Composer Studio 中打开工程。
  ###使用工具链:德州仪器(TI) C2000代码生成工具 v6.0.0 | gmake (64位 Windows)
  ###'E:\Matlab 工作区\closed_loop_ERT_RTW\closed_loop.mk 是最新的
  ###构建'closed_loop':"C:\MATLAB~2\bin\win64\gmake" -B -f closed_loop.mk All
   
  E:\Matlab 工作空间\closed_loop_ERT_RTW>CD。   
   
  E:\Matlab_Workspace\closed_loop_ERT_RTW>如果"="("C:\MATLAB~2\bin\win64\gmake" -B -f closed_loop.mk All) 否则("C:\MATLAB~2\bin\win64\gmake" -B -f closed_loop.mk )   
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/rtW/c/ert -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–2837xs/mw–v1/cc37x~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~/cc2837x 1~/cc/28v/cc_boards/tex/cc=v1/v/cc37xintrab/cc/cc/cc/cc37xins/v/cc=1~/cc/28v/cc/cc/cc37xintrab/cc/cc/cc/cc/cc/cc37xins/tex-boards/tex-board/cc/cc/cc/cc/cc/cc37xins/tv/cc=1~~~~~1./cc/cc/cc/cc=/cc37xins/tv/cc37xins/tex/cc/cc/cc/cc/cc/cc/cc=  
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include -v2837xs/v/exclus/v1/rm /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include Ω~1./cc37xinc/exclus/rm Ω/v1./rm Ω/cc37xinc/exclus/cc37xinc/r -inc/r -inc:-inc/v1./rs/v1./rm Ω/rm Ω/cc37xinc/r~/cc37xinc/r~-inc/rs/rs/v1./cc37xinc/r~/ccs/rs/rs/rs/rs/r1./cc37xinc/r /cc37xinc/r~-inc/r~~~~-inc/r /ccs/rs/rs/rs/v1./cc37xinc/r /ccs/rs/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include -exclus/v37xinc/exclus/dics/rm /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include Ω-exclus/v/v1./rm Ω/rm Ω/v1./exclus/rm Ω~~~~~~~~~-exclus/rm Ω/v/v/v/v37xinc/exclus/v1./v/v/v/v/v1./v/v/v1./v/v/v/v1./v/v/v/v1./v1./v/v/v/v/v/v/v/v1./v1./v1./v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v1./v1./v/v/v/v/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~~~~~~~~~~1/include:v2837xs/v1/cc37xi_inc/exclude/v1/cc37xi_ine/v1/v1./cc37xi_inc/inc/exclude/v/cc37xin/cc/cc=1./cc37xinc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/excl_1./v1./v191/v/cc37xinc/excl_inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/in /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~~~~~~~~~~1/include–v37xinc/v1.tex/v1./exclino/v1.tex/v/v1./v1./v1./v1.tex/v/v/v/v1./v1./v/v1./v1./v1./v1./v/v1./v/v1./v/v/v1./v/v/v1./v/v/v1./v/v/v/v1./v/v/v1./v/v/v/v/v/v1./v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v1./v/v//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CCS7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include -mw~/cc37xs/v1/cobj 1~/cc2837x1/cr 1~/cc2837x 1~/cc/28v/cc_cr /cc/28v/cc=1~/cc/28v/cc37xintrab/cc/cc/cc/ccs/ctrab/cc/28v/cc/cc37xin/cc/cc/cc37xin/cc=s/ctrab/cc/28v/cc37xins/ctrab/cc/cc/cc/cc37xins/cs/c=1~~~~/cc/28v/cc/cc/cc37xins/ctrab/cc/28v/cc/cc/cc/cc37xins//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/rtW/c/ert -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include -mw~/v2837xintrab/v1/ms/v1./cc37xintrab/cc37x1/v/cc37xintrab/cc/2837x~-ms/v/cc/2837xintrab/cc/cc/ccs/v/cc37xi_intrab/cc/2837xins/v/cc/cc/cc=1~~~~~~~-ms/v/cc/2837xintrab/cc/28v/cc/cc_trab/cc/cc/28v/cc/cc/cc/cc/cc/cc37xines/cobtv/cc/cc/cc37xin/cc/cc/cc37xines/cc/cc=1//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–v37xs/v1/cc37xinc/excr /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~1~/cc2837xinc/excr 1~~~~~~~/cc/2837xinc/exc=/ccs/inc/exc=/ccs/inc/exc=/cc37xinc/exc=/inc/exc=/inc/exc=/inc/exc=/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/exc=/cc37xinc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/ex
  "C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/include/stdbool.h"、第36行:警告:宏"false"的重新定义不兼容(在"rtwtypes.h"的第22行声明)
  "C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/include/stdbool.h"、第37行:警告:宏"true"的重新定义不兼容(在"rtwtypes.h"的第26行声明)
  "closed_loop.c"、第414行:警告:"int_T *"类型的参数与"int32_T *"类型的参数不兼容
  "closed_loop.c"、第425行:警告:"int_T *"类型的参数与"const Int32_T *"类型的参数不兼容
  "closed_loop.c"、第470行:警告:"int_T *"类型的参数与"const Int32_T *"类型的参数不兼容
  "closed_loop.c"、第524行:警告:"int_T *"类型的参数与"const Int32_T *"类型的参数不兼容
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:v2837xs/v1/excobj~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~/v/excr 1~/cc37xi_excr /v/inc/excr /v/cc37xinc/excr /v/inc:/v/v1.c~1~/cc37xinc/excr /v/v/v/v/cc37xinc/excr /inc/excr /v/v/v/v/v1.c~/v/cc37xinc/excr /v/inc/excr /v/v/inc~/v/v/v/cc37xinc~~/v/v/v/v/v/v/v/
  "C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/include/stdbool.h"、第36行:警告:宏"false"的重新定义不兼容(在"rtwtypes.h"的第22行声明)
  "C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/include/stdbool.h"、第37行:警告:宏"true"的重新定义不兼容(在"rtwtypes.h"的第26行声明)
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–v37xs/v1/cc37xintrab/cc1~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~/cc2837x 1 /cc1 /ccs/tintrab/cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /cc1 tintrab/cc1~/cc1 tv/cc37x 1~/cc1~tintrab/cc1 /cc1 /cc1 tv/cc1~/cc1 tv/cc1 tex/cc1 tex/cc1 tintrab/cc1~tex/cc/cc1~tex/cc1~tex/cc1 tex/cc/cc1 tex/cc37xintrab/cc1:tex-ins/t/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–v37xs/v1/cc37xinc/ex-intrab/v1/v/cc37xintrab/v1/ns/v/cc37xintrab/cc/cc1~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include–v/cc37xin/ccs/v/cc37xintrab/cc1~-in/cc1~~~~~~~/cc/cc/ccs/tex-intrab/cc-in/cc-in/cc-in/cc-in/cc-in/cc-in/cc/cc/cc37xin/cc/cc/cc-intrab/trab/trab/cc/cc-in/cc/cc-in/cc-ines/trab/trab/trab/cc/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–v37xinc/exclus/v1.ic/v1.c~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~/v1.tex/v/exclin/v/v/excr /v/excr /v/v37xinc:-inc~/v/v/v/v/v/v1.ic/cc37xinc~1~/cc37xinc~/v/v/v/cc37xinc~~~/v/v/v/cc37xinc–v/cc/cc/cc/cc/cc37xines/cc/cc/cc/cc/cc/ines=1./cc/ccs/ines/ texcr excr excr excl
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CCSSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–2837xI~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1 μ s /cc2837x 1 μ s–/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2837xSBoard_Realtime_Support.c–tex/cc1 μ s /cc37xintrab/cc1 μ s–tex/cc1 μ s /cc1 μ s–v/cc37xintrab/cc1 μ s–tex/cc1 μ s–v/cc1 μ s–tobj 1–tex/cc1~~~~~~~/cc37xins/tex/cc1 μ s–tex/cc1 μ s–tex/cc37xintrab/cc1 μ s–tex/cc1 μ s–tex/cc1 μ s–tex/cc37xin/cc1 μ s–tex/cc1 μ s–t
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:v37xs/v2837xs/v1/cc37xs/v1/tex1~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~1~1~器件/v/cc37xs/v/cc37xs/v1/v1/v/cc37x1/v/cc37x1/v1/v1/v/cc37xinc/ex/cc371/v1/v/cc37xinc/v1/v1/v1/v/cc371/v/cc37xinc/ex/cc37xinc/ex/cc1~1~1~1~1~1~~~/v/v/v/v/cc37xinc/v/v/v/cc37xinc/v/cc37xinc/v/v/cc37xinc/v/ccs/v/cc37xinc/v/v/v/v/cc1
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/Shared/Canutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:f2837xs/v1/cc37xs/v1/excr /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~1~/cc37xs/v1/v/cc37x 1~1~/cc2837s/v1/v/cc37xinc/excr 1~/ccs/v/cc37x 1~~~~~~~/cc37xinc/excs/v1/v1/v1/v/cc37xinc/excr /cc37xinc/excr /v1/v/cc37xinc/excr /cc37xinc/excr /v1/v1/v1/v/cc37xinc/ex/cc37xinc/excr /v1/v/cc37xinc/ex/cc37xinc/excr /v1/v1/v1/v1/v/cc37xinc/ex/cc37xins/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:v37xs/v2837x/v1.c~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~1~/v2837xinc/v1.c /v2837xinc/excr 1~/v/v/v2837xinc/excr 1~1~/v/v/v/v1.v/v2837xinc/excr /v/v/v/v/v/v/v/v/v/v1.c 1~~~~~~~/v1./v/v/v/v1./v/v1.v/v/v1./v/v1./v1./v/v/v1./v/v/v1./v/v/v1./v/v1./v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v1./v/v
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CCSSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:F2837xs/v1/fcc37x1/tex1~1~1~/v2837xintrab/cc1~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~/v/cc37xintrab/v1/v1/fcc37xintrab/cc37x1/v1/v1/v1/fcc37xintrab/cc37xins/v1/v/cc37xintrab/cc1~1~1~1~/cc37xi/cc37xi/cc37xintrab/cc/28v/cc37xines/ccs/tex/cc37xintrab/ccs/tex/cc37xi/cc37xines/ tex/cc37xines/ tex/cc37xintrab/cc1~1~1~/ccs/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:v37xs/v1/f2837x 1~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~/contr 1~1~/v2837x1/fs/v1/fv/v/v/v/excr 1~1~1~/v/v2837x 1~~~~~/v/v/v/v/v/v/v/v1./v1./v/v/v/v/v1./v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/sysco~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1 /v37xs/exctrl~1 /cc37xs/v/cc37x 1~1~1 /cc2837x 1~/cc1 /cc1 /cc1 /cc37x 1 /ccs/v/cc1 /cc37xintrab/cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /cc37x 1 /cc1 tex/cc1 tex/cc1 tex/cc1 tex/cc1 tex/v/cc37xintrab/cc1~/cc1 tex/cc1~/v/cc37xines/sr ex/cc1 tex/cc1~/cc37xines/ tex/cc1~/v/cc1~~~~/cc37xines/sr ex/cc1 tex/cc
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file=F2837xS_usDelay.obj C:/CSV7I~1/contro~1/device~~1/f2837xs/源 代码:F2837xs/v37xs/delay.asm 源代码:/F2837x37x37xs/F2837xs/F2837xs/F28371.asm 源代码
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.sps/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file=F2837xS_CodeStartBranch.obj C:/CSV7I~1/contro~1/device~1/f2837xs/f2837xs/source v37xs/f28xs/v37xs/v1.asm~F2837xs/f28xs/v37xs/f2837xs/v1.asm
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~~~~~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include~~~~1/include:f2837xs/v1/cc37xs/inc/excs/v1/v37xinc/inc/excs/v1/v37xinc/inc/ex/cc37xinc/inc/excs/v1/v1/v/v37xinc/inc/inc/inc/inc/ex/v/v/v37xinc/inc/inc/ex/v/v1/v/v/v/v/v/v37xinc/inc/inc/inc/inc/inc/ex/v/ex/v/v/v/v/v/v/v/v/v37xinc/inc/inc/inc/ex/v/v/v/ex/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:f2837xs/v1/cc37xs/v1/excr /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~1~1~/cc2837xinc/excs/v1/cc37xinc/excr 1~/cc37xinc/excr /cc37xinc/excs/v1/v1/v1/v1/v1/v/cc37xinc/excr 1~1~/cc37xinc/excs/v/cc37xinc/excr /cc37xinc/excr /cc37xinc/excr /cc37xinc/excr /v1/v1/v/cc37xinc/excr 1~1~~~~~/cc37xinc/excr /cc37xinc/excr /ccs/v/cc37xinc/excr /v/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:f2837xs/v1/fcc37xs/v1/v1/v37xinc/inc/ex/v1/fcc37xinc/inc/exc=1~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include 1~1~~~~~~~~~~/v2837xinc/v/v/v1.s/v/v/v1.s/v/v/v/v1./v/v1./v/v/v/v/v1./v/v/v/v/v/v/v1./v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/v/
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ ~:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/profiler_Support.c -IC:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include:/v2837xI~/cc1 /cc37x 1~/cc1 /cc1 /contr 1~/cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /v/cc1 /cc37x 1 /cc1 /cc1 /cc1 tobj 1 /cc1 /cc1 /cc1 tobj 1 /cc1 tv/cc1~/cc1 tobj 1~/cc1 tines/ tex/cc1~/cc1~/cc1 /cc1 /cc1 /cc1 tv/cc1 tv/cc37x 1 tobj 2 tex/cc1~/cc1 /cc/cc1:tex/cc1 /cc
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2837xSSchedulerTimer0.c -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include–2837xs/v1/cc37xintrab/v1/cc37x1/v/cc37xintrab/cc1~1~/cc2837x 1~/cc1 /cc/2837xintrab/cc/cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /cc1 tex-ines/ tv/cc37xin/cc1~/cc1 /cc1 /cc1 tex-ines/ tobj 1~/cc1~/cc1 /cc1 /cc37xines/ tv/cc1~/cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /cc1 /cc1 tv/cc37xintrab/cc1~~/cc1 tex/cc
  C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/bin/cl2000 -只编译- large_memory_model - silicon_version=28 - define="large_model"- i"/"~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/__LW_AT__~SupportFiles/dcsv7g/包括 TI-ccs/v7gt -/cc28"-ccs/v7ts/ms/v7gt~~-ccs"-ccs/cs/cs/cc4e/ccs.i/Cdspv7gt:-ccs/cs/cs/cs/v7g/包括 TI-t float_support=fpu32 -ml -DMODEL=Closed_loop -DNUMST=2 -DNCSTATES=15 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINDTETR_DE=0 -DONEST_TR_ENTR_ENTR_0 -DMTR_EXCE_0 -DMACT_DMTRENTR_ENTR_0 -DMTR_TRENTREM_ENTREM_ENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DESD_TR_TR_ENTRENTR_ENTR_0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_TRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TREM_TR_0 -DMAP0 -DMAP0 -DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_DMACT_TRENTRENTRENTRENTR_TR_TRENTR_TR_TRENTRENTR_TR_TR_TREM_TREM_~~~~~ -ic:/MATLAB~2/RTW/c/ERT -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/MATLAB~2/toolbox/shared/Can/scanutil -IC:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -IC:/CSV7I~1/contro~1/device~1/F2837xS/v191/f2837x~1/include -excr 1/cc37xinc/inc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include:-inc/v1/cc37xinc~1~/cc2837x 1~/ccs/inc/inc:/ccs/inc/inc:-inc/inc/inc/inc/ex-inc/inc/inc/ex-inc/inc/inc/inc/ex-inc/inc/inc/inc/inc/inc/inc/inbox.1~/cc37x 1~/v/v/cc37x 1~~~~/v/cc37xinc/inc/inc/inc/inc/inc/ex-states/v/cc/cc/cc-states/v/cc37xin/v/cc/cc/cc/
  "C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/include/stdbool.h"、第36行:警告:宏"false"的重新定义不兼容(在"rtwtypes.h"的第22行声明)
  "C:/CSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.LTS/include/stdbool.h"、第37行:警告:宏"true"的重新定义不兼容(在"rtwtypes.h"的第26行声明)
  "###正在创建独立可执行文件"./closed_loop.out"..."  
  C:/CCSSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.sps/bin/cl2000 -z -ic:/CCSSV7I~1/ccsv7/tools/compiler/TI-CGT~4.sps/lib - stack_size=512 -dbwarn_sizes=1024_rt_ram_clud_r_r_rtv_ram_r_ram_r_ram_r_ram_r_r_ram_r_r_ram_r_ram_r_r_ram_r_r_zh-r_r_rwm_r_r_r_r_r_r_r_r_r.obj -r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_rwm_r_rt_r_r_r_r.obj /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28377S.cmd /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2837xSPeripherals.cmd /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib   
  
  警告:中缺少构建属性供应商部分 TI
    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackag
    es/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib ":不能兼容
    已确定
  警告:中缺少构建属性供应商部分 TI
    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackag
    es/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib ":不能兼容
    确定
  警告:中缺少构建属性供应商部分 TI
    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackag
    es/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib ":不能兼容
    已确定
  警告:中缺少构建属性供应商部分 TI
    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackag
    es/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib ":不能兼容
    确定
  "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a_1/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28377S.cmd "、第107行:错误:
    程序将不能放入可用的内存中。  使用运行放置
    ".ebss"大小为0x247f2第1页的对齐/分块失败。  可用
    存储器范围:
    RAMLS_DATA  大小:0x1000    未使用:0xccd     最大孔数:0xccd
    RAMD1     大小:0x800     未使用:0x800     最大孔数:0x800
    RAMGS_DATA  大小:0x8000    未使用:0x8000    最大孔:0x8000
  错误:链接期间遇到错误;未生成"../closed_loop.out"
  >>编译失败
  gmake:***[./closed_loop.out]错误1.
  E:\Matlab 工作区\closed_loop_ERT_RTW>回显 make 命令返回错误2
  make 命令返回错误2
  E:\MatlLab_Workspace\closed_loop_ERT_RTW>an_error_occurred_during _the_call_to_make
  "AN_ERROR_occurred_During_the_call_TO_make"不会被识别为内部或外部命令、
  可操作的程序或批处理文件。
  ###正在创建 HTML 报告文件 closed_loop_codegen_rpt.html
  ###模型的构建过程:'closed_loop'由于一个错误而中止。
  错误:构建"closed_loop"时遇到错误:
  ###无法生成所有二进制输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    当您使用 Enbedded Coder 自动创建项目时、我建议您在 Mathworks 支持论坛 www.mathworks.com/.../上提出此问题

    但是、我可以告诉您 CCS 方面的问题是什么。 在打印输出的底部附近、您会看到一个错误、告诉您器件上没有足够的 RAM 来保存程序。 您的数据大小(.ebss)接近150Kw。 这很好。 一个典型的 FOC 模型并不需要所有这些。 您的模型中是否有消耗所有数据存储器的东西?

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我正在对 PMSM 驱动器进行无传感器控制。 为了进行角度预测、我设计了滑动模式观测器、并且 PLL 也包含在模型中。 问题在于 PLL 块无法生成代码、但我在模型中需要它。 请向我建议可以做些什么。

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    正如我在上一篇文章中提到的、我认为我们无法在这个论坛上为您提供帮助。 Embedded Coder 是 Mathworks 的产品。 请尝试获取支持。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    谢谢 你们!!!!   

    此致、

    Priya。