This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:LAUNCHXL - F28377使用 Simulink 在 ePWM1和 ePWM2之间进行相移

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709515/ccs-tms320f28377s-launchxl---f28377-phase-shift-between-epwm1-and-epwm2-with-simulink

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

对于 TBPRD 值为2500的情况、我需要在2个 ePWM 块之间进行相移、直到 Simulink 嵌入编码器。从外部我提供了 CMPA 值为1250。我用100-500的值激活了 TBPHS。 但我没有得到任何相移。 我是否应该添加一些其他命令。 请在这方面帮助我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 Simulink 相关的查询、您可以将其发布在 Mathworks 论坛上、请参阅下面的详细信息。
    e2e.ti.com/.../484814

    为了实现相移-您需要配置 TBPHS,选择同步脉冲并启用 TBCTL[PHSEN]。