主题中讨论的其他器件: TPS5420、 LMR10510
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们开发了基于 tms320f28377的小型电路板。 在第一块电路板上、我们能够在 RAM 和内部闪存上加载和运行程序。 在我们实现的其他电路板上、使用相同的调试测试台(CCS V8、XDS 110调试探针) 如果我们尝试 在内部 RAM 存储器上对器件进行编程、则可以正常工作、但当我们尝试在内部闪存存储器上刷写项目时、会出现以下错误:
C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0xC095)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0xC095)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
当我们对内部 RAM 进行编程时、我们使用等待引导模式(GPIO 72=1、GPIO 84=0)。 为了对闪存进行编程、我们尝试了等待模式和获取模式、但我们得到了相同的错误。
我们将调试探针固件升级到了 TI 网站上提供的最新版本。
我们试验了在闪存加载期间、在闪存擦除发生之前、器件会生成一个复位信号。 在正常的 RAM 操作期间、复位工作正常。
我们还检查了所有电源的质量、找不到任何噪声或干扰。
请找到随附的日志及完整的错误消息。
谢谢。