This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:Altium .PcbDoc 文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687461/ccs-launchxl-f28069m-altium-pcbdoc-file

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARELAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想使用 LAUNCHXL-F28069M 的 PCB 设计、其文件位于"C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M"

".br"是 Eagle 文件、我一直在使用 Altium Designer 进行项目。 因此、我应该能够使用适当的导入工具将此"返修"文件导入到 Altium 中。

如果文件为".ALG"、则可以使用 Altium 的"导入向导"部分。

要将"返修"文件转换为".ALG"文件、我需要"Allegro Cadence"软件(Allegro PCB Designer PA3100)、该软件大约为37.000、00美元或更低。

支付该金额并使用"Allegro Cadence"来转换该文件对我来说不是一个选择。

对于 LAUNCHXL_F28069M、TI 是否计划在该目录中添加 Altium Designer ".PcbDoc"文件或 Allegro Cadence ".ALG"文件、或至少添加".pcb"文件?

(例如:"C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO\R1_2\{TEX080}F2805xISOcontrolCARDr1.2.PCB")

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Troodoon、

    我们没有计划将 LAUNCHXL-F28069M 移植到 Altium。

    未来的所有 TI EVM 都将在 Altium 中制造。 LAUNCHXL-F28379D 在 Altium 中提供、是一个很好的起点。 尽管 MCU 周围的情况更复杂、但 XDS100调试探针、电源、模拟基准等 类似。

    谢谢、
    标记