主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
如果您能为我提供指导、我将不胜感激。
我已经开始使用午餐垫开发套件、我正在使用 Code Composer Studio。 我知道、我们(乞丐)有很多示例和资源可以开始使用开发套件。 您可以找到有关如何使用不同的半球型功能以及如何编码的示例。 但我的问题是、如果我们想开始自己的项目、我们应该如何开始。 我的意思是、我找不到任何简单的教程培训、即如何制作项目、如何配置您拥有的处理器、如何设置处理器的 CPU 时钟、如何设置您可能需要的特殊外设器件的寄存器、应添加哪些文件、 总的来说、我们应该根据自己的需求来启动一个新项目。
我可以说、我是了解 C/C++语言的 TI 器件的初学者、我可以了解数字处理器的架构、但我应该如何开始使用开发套件。
例如、我有一个有关 CLA 的示例、计算输入的 arcsin。 在我想阅读时、我感到非常困惑、如果我能够理解、我不知道应该做什么来创建一个新项目、也不知道自己也应该做同样的事情。
这一点非常重要、因为这些示例肯定不会涵盖开发套件的所有可能应用、我需要能够启动一个新项目、配置 myprocessor 及其外设偏离、设置中断、并且了解如何控制一切。
如果您能帮助我作为乞丐充分利用我的开发套件、我将不胜感激。
此致。