请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
TMS320F28377S 76引脚 GPIO 是否可以暂停?调试时、我们发现在上电后无法正常工作、因此我们可以用手触摸76引脚以正常工作。 我们已经多次重复测试。 我们应该如何优化此处的设计?非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TMS320F28377S 76引脚 GPIO 是否可以暂停?调试时、我们发现在上电后无法正常工作、因此我们可以用手触摸76引脚以正常工作。 我们已经多次重复测试。 我们应该如何优化此处的设计?非常感谢!