This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC 调制解调器 TMDSPLCKITV-4配置为服务节点

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703446/plc-modem-tmdsplckitv-4-configuration-as-service-node

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 AFE031

你(们)好

我有一个用于电力线通信的 TMDSPLCKIT-V4套件、我想将其用作服务节点。

我想使用下一个示例项目作为指南:

- TI_G3_phy_example / TI_PRIME_phy_example

- sci_echobak

- scia_loopback_interrupts

我安装了 G3_SDK_Package_V7_7_7_6、但找不到这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateo、
    开箱即用的 FW 应预加载到 PLC SOM 上以进行 SN 操作。 您是否尝试使用零配置 GUI 在调制解调器之间发送数据包?

    此外、默认情况下、G3-SDK 附带此功能、但您还提到了 PRIME、这是一种不同的协议。 如果您需要 PRIME、则需要在 TI.com 上下载/请求它、然后在 SOM 上重新刷新 MCU。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthwe  

    我正在尝试执行 G3_SDK_Package_V7_7_7_7_6中 TI-G3用户指南-主机应用中描述的"G3主机应用仿真"示例。

    但是、当我看到 PLC 应用套件文件夹的内容时、我看不到 G3_HostApplication.exe。  

    我执行了 Host_CLI.exe、但显示了一条错误消息。

    我尝试使用 中间 GUI (版本2.103)刷写 TMDSPLCKITV-4 CEN 调制解调器。 文件为 C:\Texas Instruments\G3_SDK_Package_V7_7_7_6\SW\bin\SYSBIOS_G3_plc_AES_F2806X_AFE031_CRC16_MSB_LOADNG_ROM.sbin

    但它会显示错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateo、
    我将在论坛上单独向您发送一份备注、我怀疑您需要较旧版本的 PLC FW。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    我可以配置基础节点和服务节点。

    但是、当我执行 Host_CLI.exe 应用程序启动电表测试时、会显示下一条错误消息。

    我该怎么做?