This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:过时产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704240/tms320f28033-obsolescence

器件型号:TMS320F28033

大家好、 之前考虑 过一个新项目的 F2803x、产品寿命为10年。 此部件是否会随时间推移而提供、如果不是、您可以推荐其他系列。

一般要求为60MHz 内部时钟、I2C、20+ GPIO 和低成本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在项目中使用 TMS320F28033。 F2803x 系列的出货量仍在不断增加、我们没有计划在可预见的未来淘汰该器件。

    谢谢、

    Jitin