This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:ADCCTL1寄存器中的 ADCBSYCHN 值

Guru**** 2581625 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703365/ccs-tms320f280049-adcbsychn-value-within-adcctl1-register

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

从 C2000Ware_1_00_04_00 ADC 示例(..\driverlib\f28004x 中的 adc_ex1_soc_software.c)开始、并使用 TMDSCNCD280049M 控制卡、我已将 ADCB 配置为 ADC 外皮修复和用于软件触发转换的 SOC。

ADC 转换完成后(即在 ADC INTFLAG 寄存器中找到相应的 ADC int 标志)、 我 在 CCS 中检查 ADCB 控制1寄存器(ADCCTL1)的内容、发现 ADCBSYCHN 字段设置为 SOC 编号的值、而不是关联的 ADC 通道编号。

下面、我在找到相应的 int 标志后将主 ADCB 寄存器的内容报告为从 CCS 寄存器窗口中读取(我正在使用 ADC int2、并且我仅配置了一个 SOC):

ADCCTL1   0x0284   ADC 控制1寄存器[存储器映射]    
   ADCBSY   0   ADC 忙    
   ADCBSYCHN   0010   ADC 忙通道    
   ADCPWDNZ   1   ADC 断电    
   INTPULSEPOS   1   ADC 中断脉冲位置    

 ADCINTFLG   0x0002   ADC 中断标志寄存器[存储器映射]    
   ADCINT4   0   ADC 中断4标志    
   ADCINT3   0   ADC 中断3标志    
   ADCINT2   1   ADC 中断2标志    
   ADCINT1   0   ADC 中断1标志    
ADCINTSEL1N2   0x2200   ADC 中断1和2选择寄存器[存储器映射]    

ADCSOCPRICTL   0x0040   ADC SOC 优先级控制寄存器[存储器映射]    
   RRPOINTER   00010   轮询指针   =>最后转换的 SOC 为2
   SOCPRIORITY   00000   SOC 优先级    

ADCSOC2CTL   0x00068009   ADC SOC2控制寄存器[存储器映射]    
   TRIGSEL   00000   SOC 触发源选择    
   CHSEL   1101   SOC 通道选择    

如果我重复该测试、仅更改配置的 SOC、我发现 ADCBSYCHN 设置为新的 SoC 编号、而不是 ADCSOCxCTL 寄存器的 CHSEL 字段。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请忘记我提交的帖子。
    它基于 SPRUI33而非 SPRUI33A 中的 ADC 寄存器说明。
    此致、
    Pierfrancesco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pierfrancesco:

    感谢您告知我们这一问题已经解决!