主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 CCS7和开发套件:LAUNCHXL-F28379D,然后安装 C2000。
我想重新使用项目。 此项目有效。 我只有一 台具有相同窗口的 PC、 我安装了 C2000 V3 ET 控制器。
当我想要生成时、我出现以下错误:
>>编译失败
subdir_rules.mk:7:目标'CPU1.obj'的配方失败
"C:/ti/C2000/C2000Ware_1_00_03_00_Software/driverlib/f2837xd/driverlib/adc.h "、第153行:错误#41:需要标识符
"C:/ti/C2000/C2000Ware_1_00_03_00_Software/driverlib/f2837xd/driverlib/adc.h "、第154行:错误#41:需要标识符
在编译"../CPU1.c"时检测到2个错误。
gmake:***[CPU1.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
ADC.h 的 L151到 L 155:
typedef 枚举
{
ADC_Resolution_12bit = 0x00、 //!< 12位转换分辨率
ADC_Resolution_16BIT = 0x40 //!< 16位转换分辨率
} ADC_Resolution;
我不编辑"adc.h"、也不使用名为 "adc_resolution"的其他变量。
我认为我的库或其他文件有问题。 我重新创建了在项目中看到的文件的链接、但我可能会错过其中的一个。
如果您愿意、我可以为您播种项目(假设如何)
请帮帮我!
谢谢你
此致、
Jean-Jacques Trognon