This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:帮助下载 TI C2000 MATLAB 支持包

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702989/ccs-tmdshvmtrinspin-help-downloading-ti-c2000-matlab-support-package

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试下载 MATLAB 硬件支持包、以便 TI C2000处理器与 TI 高压电机控制器配合使用 www.ti.com/tool/tmdshvmtrinspin  我正在使用 MATLAB 2015。 要安装驱动程序、MATLAB 提示我需要安装 C2000 code composer studio v3.3。 但是、这不能正确安装。 是否有其他方法可以安装此 MATLAB 支持包?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SME 将回复以帮助安装 CCS。 但是、我也会将您的查询转发给 MATLAB 技术支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 R2015a 的 MathWorks C2000嵌入式编码器支持包可与 CCSv3 -> CCSv6配合使用。  我认为您不必使用 CCS v3.3、除非您想要使用一些非常旧的 IDE 自动化技术。 我将 R2015a 与 CCSv5和 CCSv6结合使用、没有任何问题、尽管我对您链接的特定硬件套件没有经验。

    下面是 MathWorks 版本和 CCS 之间的映射: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MatLab_and_CCS

    有关支持包(包括安装)的问题、请 联系 MathWorks 技术支持、因为我们是作者(而非 TI)。

    谢谢、

    -Brian