This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:F28379D ADC 配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700168/ccs-launchxl-f28379d-f28379d-adc-configuration

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 C2000微控制器系列、并在 controlSUITE 中尝试使用 TDIM-SERVO-LAUNCHXS 示例项目。 我知道该项目使用的是 F28377S LaunchPad 、必须完成一些配置才能与 F28379D LaunchPad 配合使用。 我已经完成了 BUILDLEVEL 1、无需电机运行。 但是、对于 BUILDLEVEL 2、我必须连接我的电机、并且我不确定 ADC 输入的代码。 请发送帮助...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要保留 SoC 定义、这些定义就不会改变。 我建议您确保在定义 SoC 的主代码中、确保通道分配正常。 查看用户指南中的 LaunchPad 引脚分配。 花些时间来查看和修改它。 这将是一种熟悉代码的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经进行了大多数更改、但对于 VFB_DC1、它具有 ADCIN14。 如何将其添加到代码中? 它应该是 ADC_ResultRegs.ADCRESULT14吗? 如果是、我应该将什么放在空白处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Result #(结果编号)与 SOC#(SOC#)关联。 基本上、您必须在 SOC 定义内分配通道输入。 回顾如何针对其他信号完成该操作、它可以帮助您了解一些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOC#是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了一些结果#、并在 Clarke 和 Park 组件中为 Beta 获取值。 我找不到 Alpha 值和 A 相和 C 相值的组件,有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    F28379D Launch Pad 平台上还有一个类似项目的示例。 看看

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\sources\FCL_SFRA_XL_DualServo.c

     此处执行的初始化可能适用于您的用例。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的问题已解决、请单击已解决并关闭此帖子。 谢谢。